This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7211万A-Q1:UCC2.7211万

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582616/ucc27211a-q1-ucc27211

部件号:UCC2.7211万A-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC2.7211万UCC2.7201万

ucc2.7211万的数据表显示上拉和下拉电阻 都是 0.9R。  但是,上拉电阻器和下拉电阻器的含义是什么?  是  图腾柱MOSFET的RDSon吗? 或者内部MOSFET的驱动电阻器内置ucc2.7211万? 还是其他事情?

在计算米勒效应期间的酸源吸收电流时,仅考虑0.9R而忽略  图腾柱输出级MOSFET的RDSon是否合适?

请提供ucc2.7201万的上拉和下拉电阻,以便进行比较。

希望您能及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户198.0346万,

    上拉和下拉电阻值0.9R是指相应驱动器输出级MOSFET的RDSon。 UCC2.7201万的等效值约为1.35R。

    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    然后我还有另一个关于4A峰值电流的问题。 ucc2.7211万将电流限制功能集成到不超过4A的漏电流和漏电流中的哪种情况?
    例如,
    如果ucc2.7211万的电源为12V,而外部MOSFET的Miller电压为4V。 如果驱动MOSFET的外部栅极电阻器为2R。 然后在米勒效应期间的源电流为(12-4)/(0.9 + 2)=2.7A。 这种计算方法是否正确?
    但是,如果选择0.5R作为门电阻。 米勒效应期间的源电流为(12-4)/(0.9 + 0.5)=5.7A,超过峰值4A。 ucc2.7211万是否将源电流限制为4A。
    希望您能及时回复。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些UCC2720x和UCC2721x驱动器没有电流限制功能。 峰值电流规格基于典型性能。 请注意,由于MOSFET的门会影响最大电流输出的形状和定时,因此存在电容负载。 此外,与理想开关不同,驱动器的内部上拉和下拉是具有动态行为的MOSFET设备。 这些输出电阻的0.9R描述符是一个DC规范,它不捕获驱动器输出阶段的所有瞬态行为。