This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.419万:避免在CASE补充模式下过度放电

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582070/bq24190-avoid-overdischarge-in-case-supplement-mode

部件号:BQ2.419万
主题中讨论的其他部件: TPS2.2918万BQ2.7542万-G1

尊敬的先生:

我的客户正在退出bq2.419万的MCU软件。

我的客户的目标是避免在没有输入(USB/交流适配器)和补充模式的情况下电池过度放电。

您是否会建议您采取以下措施?

 

Qeustion 1 Overdischarge (Qeustion 1

> 9.3。2.3 补充模式> BATFET会在电池电量低于电量耗尽阈值时关闭以退出补充模式

我知道BQ2.419万自动关闭BATFET IF Vbat < VBAT_DPL( 2.4V )。

但如果VBAT=2.4V....,则似乎是放电过度

我认为在BQ2.419万中没有办法对vsys电流限制进行编程,是否正确?

我应该建议客户使用 外部电流监测器INAxx ,然后 禁用BATFET? 或使用TPS2.2918万之类的开关?

如果有任何方法可以避免 仅使用bq2.419万和MCU的过度放电,请给出建议。

Q2  无电池

>BATFET.BATFET-1 9.3 1.2 关闭>未连接电池时,应通过将REG07[5]设置为1来关闭BATFET>和补充模式。

请告诉我检测BATFET 禁用电池的方法。

这是否意味 着需要使用外部机械开关来检测蓄电池?

否则监控STAT信号闪烁(我在 EVM中看到STAT 90毫秒;~ 12Hz 闪烁)就足够了?

 

此致

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanji,

    请参阅以下我的评论:

    问题1:  

    无法在设备上配置SYS电流限制。 如果问题是蓄电池过度放电,则应监测电流和电压。 他们可以使用电量监测计,如bq2.7542万-G1,它提供电池的电压和电流信息。 主机可以从仪表获取IV数据,并确定何时应禁用BATFET以关闭补充模式。

    需要注意的一点是,如果禁用BATFET以停止补充模式,这意味着系统将关闭,这是预期的,因为当蓄电池即将耗尽时,会发生这种情况。 如果使用此方法,我建议确定备用容量(例如,电池容量的5 %),并使用量表确定电池何时剩余此容量。 此容量应用于有序关闭系统。 一旦输入适配器再次插入,将恢复正常充电和操作。

    问题2:

    这指的是一些情况,例如,用户可以换用电池,或者在正常操作期间电池可能不存在。 此时应关闭BATFET,否则STAT信号将开始闪烁,因为它在"快速充电"和"充电完成"状态之间切换。  

    Kanji Shibatani 说:
    请告诉我检测电池 以禁用BATFET的方法。

    您是指正常的电池检测,还是指如何检测电池状况以确定何时应禁用BATFET。 如果前者,STAT信号闪烁,同时切换 "快速充电"和"充电完成"状态,则表明蓄电池连接不牢固或蓄电池缺失。 如果是后者,请参阅对问题1的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Dominguez先生:

    感谢您快速/准确的回答。 我将与客户交谈。