This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:禁用LM3880的标志3

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582516/lm3880-disable-flag-3-of-lm3880

部件号:LM3880

我的客户 正在查看 LM3880QMFE-1AA/NOPB通电和断电顺序是1-2-3,3-2-1,所有标志之间的延迟为10毫秒。 他们只需要使用 标志1和标志2,是否可以禁用标志3?

谢谢

Plongcharoen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以保留标记3 NC,但不能禁用它,当取消断言EN时,首先取消断言标记3。
    您的系统是否不能接受从EN取消认证到Flag2取消认证的2个延迟时间?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想确保我的理解是否正确,  如果离开标志3 NC, 计时行为是否随附?

    注意:用案例 30 MS延迟时间作为exsamplee2e.ti.com/.../LM3880.pptx

    谢谢

    Prongcharoen