This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.475万:TPS2.475万在低电压下的操作

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582333/tps24750-operation-of-tps24750-at-low-voltages

部件号:TPS2.475万

嗨,TPS2.475万的技术指标表明,它在2.5V至18V的总线电压下工作。 我想知道,如果我将较低的电压馈入漏极和感应引脚(例如1V),会发生什么情况。 如果我相应地对UV和OV进行编程,我是否仍能获得输出电压。 否则,在电压低于2.5V时,是否有办法实现相同的保护。

此外,不感兴趣的是支持负电压的efuse (即 2.5 至-18V)。  

谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    感谢您的联系!
    根据设计,TPS2.475万只能支持2.5V电压,因为VCC电源上有UVLO监视器,阈值为2.32V (典型值)。
    您能否提供一些有关1V操作需求的信息? 什么是应用用例和终端设备? 1V时的负载电流要求是多少?
    同样,您打算在什么地方提供负电压支持,以及此类eFuse需要什么类型的保护?

    谢谢,此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我打算将TPS2.475万与TPS5404A降压转换器配合使用。 我想输出电压低至1V (1.8V)以为外部电路供电。 1V时的负载电流最大为500mA。

    我打算使用负电压(通过反向降压转换器产生)为双极电路供电。 在每种情况下都有过电流和过电压保护是件很好的事情。

    是否有支持这些要求的efuse,或者是否有任何其他IC能够满足这些要求?

    谢谢!

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    感谢您的详细信息。 遗憾的是,我们没有eFuse,它可以支持1V电平的工作电压。
    通常,同一板上的本地负载(作为"负载点")在此低电压下供电。 请问您系统的外部负载是多少?
    我们现有的产品组合中也没有eFuse设备来支持您的负电压需求。

    谢谢
    Rakesh