This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万-G1:TI规格:如何将数据内存的内容重新初始化为默认值?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582093/bq27421-g1-ti-gauge-how-to-reinitialize-the-content-of-data-memory-to-the-default-values

部件号:BQ2.7421万-G1

我们在产品中使用了TI BQ2.7421万-G1A仪表。

1)在量规的技术参考手册中,它说:

4.1 16重置:0x0041
此子命令指示燃油表执行完全设备重置,并将RAM数据重新初始化到
ROM中的默认值,因此在现场操作中通常不使用。 量规设置了Flags()
[ITPOR]位并进入初始化模式。 请参阅图2-1。 此子命令仅可用
燃油表未密封时。

2)如果仪表始终通电,是否有其他方法将仪表的数据存储器(RAM数据)内容重新初始化为默认值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,通过发送关机命令,请参阅TRM关机模式部分2.4 .................................................1

    此致,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我们明白了。

    请帮我们一个忙以关闭此案例。