This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118过热

Guru**** 2394065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582120/lm5118-lm5118-over-heat

部件号:LM5118
主题中讨论的其他部件: CSD1.9534万Q5A

您好,

我对LM5118有疑问。

我制造LM5118电源板。 (4层PCB,如评估板)

它运行良好。

条件,

输入:48V

输出:2~60V,1.5A

效率与90 % 有关

我 使用FB电阻调节输出电压。 (电位计,我将电阻器更改为数字电位计)

我将电容器,电阻器和电感器值设置为60V,1.5A规格。 (带WEBENCH)

FET和二极管也可通过WEBENCH BOM进行选择。

当我调节FB电阻时,输出电压调节良好。 (计算值)。

但问题是热量问题。

当输出最大电压和电流(60V,1.5A)时,电感器,FET和 二极管的温度较高。

电感器的温度超过70度,因此我切断了功率。

有什么问题?

我改变了频率,电容器,电阻器和电感器的值。

但是,这不会受到影响。

请帮助解决温度问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiwon,

    您是否能够提供原理图和BOM? 这似乎与组件选择有关,并且存在问题。

    如果您无法做到,请提供以下信息:
    1.器件型号:电感器,MOSFET和二极管
    2.切换频率

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garrett。

    感谢您的回复。

    零件名称是

    电感器:PM2110-820K,PM2110-101K,PM2110-151K 适用

    MOSFET:CSD1.9534万Q5A

    二极管:SS10PH10-M3/86A

    Swiching Freq.(Swiching Freq) :100kHz,然后上升。

    输入电容 :30uF (10uFx3)片式陶瓷,增加容量。

    输出电容:30uF(10uFx3)片式陶瓷,200nF(100nFx2)片式陶瓷,100uF EC

    我跟着WEBENCH。

    WEBENCH - CSS:22nF

    但是主板不工作。 因此,当更改CSS值100nF时,它就可以工作。

    CSS是否重要?

    谢谢!

    KIEW, Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KIEW,

    第一件事看起来就像您在使用的每个电感器的饱和边缘上工作。 当缩进器接近饱和点时,它将会变热。 解决方案是找到具有高峰值电流额定值的电感器。 下面 是一个很好的博客 ,讲述如何判断电感器是否接近饱和。

    谢谢!

    Garrett