This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2921万:本体二极管VF范围和PMOS开关的电流

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582467/tps22921-body-diode-vf-range-and-current-of-pmos-switch

部件号:TPS2.2921万

大家好,

 我的客户询问TPS2.2921万 PMOS开关在 TPS2.2921万未打开且输出电 压大于输入电压 的情况下的主体电压正向电压范围和电流是多少?

艾伯特·李。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    本体二极管正向电压和电流驱动能力不是我们为设备表征的参数。 如果VOUT > VIN,则可以假定反向电流将流经设备。 如果需要具有反向电流阻塞的器件,TPS2.2925万C是一个很好的替代产品。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

      谢谢。 在我的客户的应用中,他们有一个特殊的应用程序,因为TPS2.2921万关闭时,随访功率趋势将会是如此。 在 这种情况下,他们希望通过PMOS身体剂量从电池组打开直流-直流转换器。 这就是为什么他们想知道本体二极管正向电压和电流是什么。