This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.416万:LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LEDDRIVER60VSWIFT-CALC, TPS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581269/tps54160-leddriver60vswift-calc

部件号:TPS5.416万
主题中讨论的其他部件:LEDDRIVER60VSWIFT-CALCTPS5401TPS5.414万A

您好,

我想使用'LEDDRIVER60VSWIFT-Calc',但没有链接。

如果可能,您会提供给我吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎有很多计算器的链接是断开的。 让我看看我能找到什么。 除此之外,尽管您可以将TPS5.416万用作LED驱动器,但它并未针对该应用进行优化。 您可能会发现它不是一个非常有效的解决方案,因为参考电压高于专用LED驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的John:
    感谢您的回复。
    作为先决条件,我们已经拥有一个使用TPS5401的LED驱动器板。
    现在我想将该板的LED电流提高到1A,而这并不一定是该项目所需要的效率。
    因此,我要将TPS5.416万 (或类似IC)安装在该板上,而不是TPS5401。
    这就是为什么我要使用'LEDDRIVER60VSWIFT-Calc'的原因。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已转发您的请求。  我们的组不再支持TPS5.416万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的John:
    感谢您,我可以下载'LEDDRIVER60VSWIFT-CALC'。
    我将使用TPS5.416万A或TPS5.414万A代替TPS5.416万。
    非常感谢,