This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池模拟

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582233/bq40z50-r1-battery-simulation

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: EV2400

您好,燃油表团队,

早上好,我正在与一位客户合作,该客户正在使用BQ40Z50-R1进行设计,并希望通过模拟电池进行测试。

以下是几个问题:

1.在没有电池/电压的情况下,设备能否在BAT/VCX针脚上进行通信? 在这种情况下,设备无法与EV2400通信。

2. 使用电压或电流源测试RSOC的最佳方式是什么? 将设备连接到电源并 更改电压时,RSOC没有变化-作为此过程的一部分,10k电阻器用于替代电池(可能阻抗需要更接近实际电池?)

谢谢,如果您有任何疑问,请告诉我!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    更改蓄电池电压后发送重置命令。 它将强制仪表模拟和更新RSOC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    在Pack+和Pack-之间施加电压。 仪表将会唤醒。  您可以模拟带有电阻器和电源的电池组。  请参阅bq40z50EVM用户指南。 使用这种方法时,您需要按下唤醒按钮以将BAT立即连接到Pack+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Damian!

    后续问题-是否有办法在开机重置后使设备进入非关机/发运模式?

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我不确定我是否理解您所说的"开机重置后的非关机/运输模式"。 一旦对仪表进行电源循环,需要通过向Pack引脚施加大于2.45 V的电压来唤醒仪表。 请参阅D/s VSHUTDOWN+启动电压| VPACK > VSHUTDOWN–+ VHYS | 2.05 (VSHUTDOWN+启动电压) 2.25 (VPACK > VSHUTDOWN–+ VHYS) 2.45 V|