This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100V降压转换器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1823A, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581586/100v-buck-converter

主题中讨论的其他部件:UC1823AUCC2.87万LM5085

大家好,我正在设计一个直流/直流转换器,它需要115V至165V输入,并将其逐步降至100V,10A输出。  是否有任何参考设计或应用手册可供我利用?

或者类似地,关于采用相同的115V至165V输入范围并将其降级为100V,2A输出的建议?  计划使用5个较小的转换器,而不是1个。

我一直在考虑在降压转换器拓扑中使用PWM控制器UC1823A,甚至在可能的情况下使用UCC2.87万,但如果使用任何推荐的设备都没问题。

谢谢——Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我唯一能想到的就是下面的概念,这对于2A输出可能是可以的。 不适合10A输出?  LM5085是一个PCH门驱动器,其电源来自Vin。  您正在使用电流镜将输出电压从参考接地水平转换到Vin,然后再次将电平转换到浮动接地(IC的参考)以生成FB电压,IC的浮动接地通过使用齐纳的发射器随动电路生成。