This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS768:气流(CFM)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582106/tps768-air-flow-cfm

部件号:TPS768

Hellow,专家

我有一个关于此产品的简单问题。

请查看 日期表P2 耗散额定值表—自由空气温度

这是什么意思0~250?

我的客户想知道。

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,***,

    此列以CFM (每米立方英尺)表示气流。 这两种机组的额定功率均为无气流(O)和250 CFM。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-san

    感谢您的回复。
    我知道0~250CFM是气流速率。
    每个参数在气流速率0至250 CFM的状态中描述是否正确?

    最好的,富豪
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福泽山,

    是对于以红色圈出的线条,参数为0CFM。  对于以黄色突出显示的线条,参数为250 CFM。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan-san

    感谢您的回答。
    我很欣赏这个容易理解的数字。

    最好的,富豪
    ***