This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431B:参考电压不在规格范围内

Guru**** 2457420 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582491/tl431b-reference-voltage-not-in-spec

部件号:TL431B

你(们)好  

我想在 一个简单的太阳能充电器电路中使用TL431BQPK (0.5 % SOT89),为一个5 W面板的12伏铅酸电池充电(250mA最大功率/500mA短路)。  以下电路未显示输出电压(14.4V)和蓄电池+(13.8 -13.9V)之间的二极管。  当蓄电池充电至13.9V且输出电压为14.4V时,TL431通过180R将30mA切换到接地,从而将输入电压提升至太阳能电池板的断路电压,其中来自面板的唯一电流是30mA被切换到接地。 简单。  我从 RSonline订购了五个TL431BQPK (0.5 % 类型),并构建了几个样本电路。  晶体管和 TL431B都是SOT89封装,安装在非常大的凸起上,所以不会很容易被热到摸上去。  电路工作正常,在最大250mA充电速率下,晶体管的电压降小于1V。 (如果有人能推荐一款能够做得更好的LDO,我会很感激他们的建议,我不是很聪明,需要我能得到的所有帮助))  

 我的问题是参考电压显示在规格之外。  在太阳能电池板连接且未连接电池的情况下,在14.21 处测量输出电压,在2.466 处测量参考电压。  根据数据表,参考电压应介于2.483 和2.507 之间,但我正在使用合理的高质量万用表阅读2.470。  数学算出,(1 + 10/Cal)x 2.1 -(.02)= 14.21 ,所以我不认为我的万用表超出校准。2.466  所以我又建了一个电路板,2.464 的Vref更糟糕了。  这给我造成了压力,因为我想在 我的生产板上使用TL431BQPK,但现在我不相信它们符合规范。  数据表中说,它的规格与阴极电流(Ika)为10mA的测试条件有关,而我正在接近30mA时,但正如我所说,IC安装在大倾盆上,几乎感觉不到热。 当我用小手指按一下IC时,我会说IC外壳不能超过40°C。 建议的工作条件是高达100mA, 我的电流远远低于此值,因此即使我的并联电流大于10mA数据表测试条件,我仍然希望参考电压在规格范围内。

我注意到的是,当太阳在云的后面,天气非常暗淡时 ,弗尔夫上了2.477 ,沃斯也上了14.28。  这 是由于阴极电流降低。  但即使如此,Vref仍然低于规格。

我只获得2.47 的参考电压是否让您感到奇怪,或者在我的电路条件下,您是否会期待这种情况?  您认为我应该将参考电压下降0.01V (Ika为30mA)吗?或者您认为它可能无法可靠地重复? 我想可能是RSonline错误地为部件贴了标签,并将2 % 品种寄给我了吗???  我可以做些什么来恢复我对零件的信心?

Matt,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    TL431B是0.5 % 精确部件,25C,10mA阴极电流和VKA=Vref。 通过更改阴极电流和VKA值,您将直接影响您的参考电压。 下面 是一个应用说明,介绍这些参数如何影响参考电压。  

    此处最大的因素是VKA更改导致Vref发生变化。 这将导致在VKA条件下,额定电压下降约15.5mV,最大下降约30mV。 这加上0.5 % 变异(12.5mV)可导致输出值低至2.453。  

    TINA中的模拟验证了我的结果,即标称值应在2.48V左右。  

    此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Diego,这说明了一切。 非常感谢您的支持。 谢谢Matt。

    但有一件事。  你能解释为什么我的Vref和Vout在太阳落云的时候上升吗?  在沉闷的条件下,太阳能电池板断路电压会下降,这意味着Vin更低,因此Ika更低。  由于我的Ika(28mA)大于Ika(nom),我本来预计Vref会下降,因为我的Ika由于Zka的原因而下降到10mA的标称值。