请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ20Z95 您好,
我从一家供应商处购买了3S2P电池组,其中包含BQ20Z95和Panasonic NCR1.865万B电池。 除了剩余容量完全不是现实之外,一切都正常。 充满电时有时会显示12 % ,电池中仅剩10.5伏时有时会显示100 %。 我已经用1A为电池组充电和拆卸了几次,但结果是一样的。 我不知道是否有任何参数我可以更改来修复它。 电池制造商似乎目前未解决问题。
Artin