This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万-Q1:Vout最大值设置电阻值

Guru**** 2766055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582159/tps61194-q1-vout_max-setting-resister-value

部件号:TPS6.1194万-Q1
主题:TPS6.1194万中讨论的其它部件

大家好。

使用R2时,如果使用的是比建议值小的电压,则OUT端子电压会升高。
为什么?

e2e.ti.com/.../TPS6.1194万_2D00_Q1-VOUT_5F00_max.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kobayashi:

    FB电阻分压器不仅可以确定VOUT_MAX电平,还可以确定自适应电压控制回路的范围。 因此,如果R2太小,这也会限制VOUT_MIN电平,从而阻止将Vout电平调整到正确的电平,在这种情况下,将升压输出增加到高于预期的水平。

    有些客户需要低值电阻器,为此,我们建议改用三个反馈电阻器配置。 通过这种方式,我们最终获得了更动态范围的自适应控制回路和更小的值电阻器,因为自适应控制回路现在是R2和R3的功能。 三个电阻器配置的推荐值为R2 ~6kΩ Ω,R3 ~27kΩ Ω 和变化的R1,以获得所需的VOUT_MAX。 以下公式可用于计算特定R1,R2和R3值的VOUT_MAX:

    VOUT _MAX =[[[((ISEL_MAX x R3)+ VBG) x (1/R2)]+ ISEL_MAX) x R1]+(ISEL_MAX x R3)+ VBG

    其中,

    VBG = 1.2V

    ISEL_MAX = 38.7uA

    R2 =建议的6k欧姆值

    R3 =推荐的27kOhm值  

    此致,

    Salome