This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线和放大器;有线为2S电池充电

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580930/wireless-wired-charging-2s-battery

主题中讨论的其他部件:BQ50.0215万BQ5.1025万BQ2.417万

大家好,

我们有兴趣通过无线方式为双路蓄电池充电,同时还可以选择使用辅助有线输入。 如果我们将BQ50.0215万与BQ5.1025万配合使用,BQ5.1025万似乎是一个不错的选择。 是否有推荐的充电器可与此配合使用,以允许辅助输入?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash
    bq2.417万或bq72可以与bq5.1025万配合使用的2S锂离子电池充电器。 两个装置均为独立充电器,无需MCU。
    辅助输入由bq5.1025万提供,请参阅将使用AD / AD_EN信号的EVM Q1 ckt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    感谢您的回复。 bq5.1025万的数据表在产品页面上似乎无法正常工作(也许我们可以解决这个问题)。

    您能否回顾bq2.417万/2为何是此应用中的好选择(与我们的其他多节充电器相比)?

    此外,2S电池配置仅受10W专有协议支持,正确吗? 我们无法为2S电池进行Qi充电?

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    以下问题是否有任何更新?

    [报价用户="Akash Patel"]
    您能否回顾 bq2.417万/2为何是此应用中的好选择(与我们的其他多节充电器相比)?
    此外,2S电池配置仅受10W专有协议支持,正确吗? 我们无法为2S电池进行Qi充电?

    [/引述]

    此致,

    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否查看bq2.417万/2为何是此应用中的好选择(与我们的其他多节充电器相比)?大多数其他多节电池充电器将需要和MCU。 此设备是独立的

    另外,2S电池配置仅受10W专有协议支持,正确吗?--是
    我们不能为2S电池提供Qi充电?--对,此设备上没有Qi选项。