This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-50-Q1:最大输出电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582250/lp2951-50-q1-max-output-voltage

部件号:LP2951-50-Q1

您好,  

我有一个关于 LP2951-50-Q1的问题。  设备输出上允许的绝对最大电压是多少?  

我知道它是固定的5V输出,但我考虑的情况是它是否对12V短路。 这会损坏设备吗?

感谢您提供的任何见解!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ethan:

    我们正在研究这一问题,并将尽快作出回应。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ethan:

    在您的应用中,如果输出电压可能短接到12伏电压,则损坏的风险与反向电流的可能性有关。 如果输出超过输入,则应使用外部保护,例如输出和输入之间的肖特基二极管。

    非常恭敬,
    Ryan