This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:需要TPS7A4901和TPS7A3001跟踪调节器设计帮助

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337, NE5534, TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582310/tps7a49-tps7a4901-and-tps7a3001-tracking-regulator-design-help-needed

部件号:TPS7A49
主题中讨论的其他部件:LM317LM337NE5534TLE2141

大家好,我叫 Doni。我在设计LM317和LM337跟踪调节器时遇到了问题。我找到了 一篇关于TPS7A4901和TPS7A3001作为跟踪调节器的文章。我的问题是

1.是否可以使用LM317和LM337代替TPS7A4901和TPS7A3001?  

2.是否可以使用NE5534代替TLE2141?

3.对于运算放大器的输入电压正极和输入电压负极,是否可以在调节器的输出端连接,而不是在原始电源的输入电压正极和输入电压负极连接?

很抱歉语法不好...

这是链接。  

非常感谢你们的帮助...

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doni:

    我们将在下一个美国工作日作出回应。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doni:

    只要LDO具有外部反馈引脚,文章中显示的概念就可以应用于具有不同LDO和运算放大器的应用。 可能需要对电阻器和电容器值进行一些修改,以满足您的应用要求以及替代设备要求。

    当LDO输出开始上升时,应将运算放大器导轨与LDO或其它已建立的导轨的输入连接起来。 否则,正负导轨之间将没有任何余量。

    非常恭敬,
    Ryan