This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556 PWM调光频率范围

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582117/lp8556-lp8556-pwm-dimming-frequency-range

部件号:LP8556

大家好,

我的客户BOE正在为VR应用程序在高分辨率面板上评估LP8556,他们希望将LED驱动器PWM调光频率设置为低至60Hz (FSET引脚短接到GND,PWM调光频率与输入频率相同)

您是否建议LP8556是否支持60~75Hz之间的PWM频率? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    在频率= PWM输出频率模式下使用PWM将禁用PWM调光输出的相移,从而导致仅PWM模式操作。

    在这种情况下,这可能有助于分辨率,但 由于PWM频率过低,LED闪烁可能可见。

    根据数据表,PWM输入的最小频率为75Hz,因此不保证60~75Hz的操作。 实际上,我已经在EVM上检查了这个频率范围,它运行良好,但出于我之前所述的原因,我不建议使用此条件。

    使用抖动功能可以提高PWM输出分辨率。

    输入仍可为75Hz~2.5万 Hz。 频率越低,输入分辨率越高越好。 PWM输出频率可以为最小值(2402Hz)。

    如果频率中的PWM = 75Hz,则输入分辨率将为log2 (1000万 / 75)= 17位,但最大PWM输入数据可以为16位

    PWM输出频率= 2402,输出分辨率可以是log2 (1000万/2402)2402)= 12位,抖动可以启用额外的3位分辨率,因此最终分辨率可以是15位,但仍支持PWM相移。 如果使用混合或电流调光,则不能对电流调光范围应用抖动,最大分辨率可以为12位。

    希望这能有所帮助,