This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TPS7A8300:我正在使用TPS7A8300来生成5V 3.3V和1.8V电压,但我的设计中存在一些问题

Guru**** 2396785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582128/rtos-tps7a8300-i-am-using-tps7a8300-for-generating-5v-3-3v-and-1-8v-but-there-are-some-problem-in-my-design

部件号:TPS7A8300

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用TPS7A8300来生成5V 3.3V和1.8V电压,我根据芯片数据表设计了电路。 但是,在通电后,输出引脚没有电压输出。

3.3V 1.8V电路在通电时,使芯片TPS7A8300针脚和NR/SS连接时间短。输出针脚将成功输出3.3V和1.8V,但5V仍不输出。

这是我的电路设计,我不知道为什么,请帮我找出问题

 您好,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助调试,请提供Vin,Vbias (如果有),Vout和Iout (如果可能)的示波器截图。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,
    用于生成5V:
    VIN=5.3V输出=-0.17V NR/SS=0V VBIA=0V PG=0V FB=0V
    用于产生3.3V电压:
    VIN=5.3V输出=0V NR/SS=0V VBIA=0V PG=0V FB=0V
    用于产生1.8V电压:
    VIN=3.3V输出=0V NR/SS=0V VBIA=0V PG=0V FB=0V

    如果将VIN短时间连接到NR/SS,则这些值将更改
    VIN=5.3V OUT = 0V NR/SS=0.78V VBIA=0V PG=0V FB=0V
    用于产生3.3V电压:
    VIN=5.3V OUT =3.3V NR/SS=0.7842V VBIA=0V PG=3.3V FB=0.8V
    用于产生1.8V电压:
    VIN=3.3V输出=1.8V NR/SS=0.7844V VBIA=0V PG=1.79V FB=0.8V

    我的所有主板都使用四个TPS7A8300芯片来产生5V电压,但只有一个芯片的输出电压是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几条评论,NR/SS的绝对最大额定值为3.6V。  超过绝对最大额定值可能会对LDO造成永久性损坏。

    此外,我看到您在启动5V导轨之前声明您的输出电压为负。  由于折回电流限制,TPS7A8300在负偏置输出时无法启动。

    示波器快照将有助于调试应用程序。

    非常恭敬,

    Ryan