This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118查询未使用的引脚处理。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581660/lm5118-lm5118-inquiry-about-unused-pin-processing

部件号:LM5118

您好,TI:

LM5118未使用的引脚(2引脚UVLO,11引脚同步,17引脚VCCX)我们将咨询三种处理方法。

我们要求确认可稳定使用以防止故障的方法。
 
1个示例)上拉电阻
2示例)下拉电阻器或GND Direct
3示例)浮动处理

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BJ:您好!

    以下是建议的模式。

    1. UVLO -上拉至高于数据表中指定的欠压阈值的电压。 只需将其拉至3.3V 5V轨。
    2.同步-保持浮动。 这里没问题
    3. VCCX -不使用时拉至地面。

    谢谢!

    Garrett