This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:启动时的加热/故障问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581553/lm2731-heating-failing-issues-on-start-up

部件号:LM2731

大家好,

我正在与一位客户合作,该客户在电路中使用LM2731将5V输入电压提升至12V输出电压。 他们注意到,他们的输出电容器有时会出现过热问题,电路也会出现灾难性故障。  

查看原理图后,我注意到其输出电容器不符合数据表的要求。  

对于外部电容器,它们并行使用2.2uF X7R和100uF钽电容器。 由于这两个盖子都超出了4.7uF至10uF的建议范围,因此是否会产生热/故障问题?

我曾认为过热问题可能与进入极化电容器的纹波电流有关,具体取决于电容的最大额定值,但我不确定这是否会导致故障。

在此欢迎提供任何指导或意见。  

此致,  

jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此有何反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维尔,您好!

    从上面的描述来看,这似乎与输出电容器的RMS额定电流有关。 发生过热的情况是什么? 是否只是满负荷? 这是LM2731的x还是y选项?

    在输出电容器过热的情况下,输出电压是否有振荡?

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Garrett,

    我正在等待工程师提供的输出电压的范围, 我需要询问使用的是什么版本,以及它是否在满负载下发生。

    一旦我收集到这些信息,我将会跟进。

    此致,

    Javier Palomo