This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:何时保存RA表值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582620/bq27426-when-to-save-ra-table-values

部件号:BQ2.7426万

最后获得了BQ2.7426万通信,配置和正常工作。  我 没有使用黄金文件,而是尝试实施逻辑来保存RA表,以便在断电/电池耗尽后进行恢复。  我们的设备由主电源供电,配有24小时备用电池。  (我们有一个蓄电池充电器,可将蓄电池SOC保持在91 % 状态)。
我想知道在"学习周期"期间RA表值是否准确?  如果用户插入设备并到达90 % ,一段时间后再拔下电源插头并使用电池工作,当电池处于50 % ,20 % ,完全耗尽状态时,RA表是否准确?

感谢您的任何见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在放电过程中,仪表会更新Ra表。 因此,该表将持续更新,直到SOC达到0 %。