This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5896万:Ilim如何影响蓄电池充电电流?

Guru**** 2812255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582483/bq25896-how-does-ilim-affect-the-battery-charging-current

部件号:BQ2.5896万

大家好,

我正在将BQ2.5896万部件设计成锂离子充电器。 充电器将使用稳定的12伏直流输入进行操作。 虽然充电器具有I2C控制链路,但我希望有一个自动充电模式作为默认操作。 我正在努力理解的是,Ilim外部电阻器(或PSEL设置为高至USB输入)如何影响充电电流? 据我所知,开机默认值设置为2A,但如果设备的输入端有限制,比如500mA,显然我无法获得完全默认充电电流。 实际上,我想设置输入限制,以便充电电流仅为1A左右,用于故障安全操作。 我认为数据表中没有描述这种关系。 有人能解释一下它的工作原理吗?  

第5页的管脚表说明了以下有关Ilim管脚的信息:

输入电流限制输入。 Ilim引脚设置最大输入电流,可用于监控输入电流
Ilim针脚通过调节0.8 V处的Ilim电压来设置最大输入电流限制。已连接电阻器
从Ilim引脚到地面,将最大限制设置为IINMAX = Kilim/RIIM。 实际输入电流限制为
由Ilim引脚(当EN_Ilim位为高时)或IIINLIM寄存器位设置的下限。 输入电流限制小于500
在Ilim引脚上不支持mA。
当电压低于0.8伏时,也可使用Ilim针来监控输入电流。 输入电流为
与Ilim引脚上的电压成比例,可通过IIN =(Kilim x VILIM)/(RIIM x 0.8)计算
当EN_Ilim位为0时,可以禁用Ilim引脚功能。

我在这里感到困惑。 什么是VILIM? 哪种电压低于0.8伏?  

我知道Kilim约为355欧姆+- 10 %。 如果我使用大约700欧姆的RILIM (输入限制为~500mA)  ,在加电默认设置下,它会将最大电池充电电流(ICHG)限制为大约1A吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    Ilim电阻器将输入电流限制夹紧至使用Kilim的公式的值。  使用高效功率平衡[eff = vsys*(ISYS+IBAT)/(12V*Ilim)],您可以预测最大总输出电流ISYS+IBAT。  数据表效率图为您提供了在VBUS=12V时使用的效率数字。 VSYS = MINSYS 或VBAT的较高版本。  如果ISYS增加,则充电电流IBAT将降低,以保持系统正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff,

    这就是我猜的。 在我的情况下,ISYS为零,因此整个直流-直流转换(减去相应的效率)都将使用电池。  

    如果我的ISYS=0,没有插入电池,并且12伏电源打开,是否存在任何稳定性问题? 我应该添加一个小的(~10mA) SYS负载,还是完全没有负载?

    什么是"验证答案"? 我找不到任何对应的按钮...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    不需要一个小负荷SYS。  充电器稳定,仅提供蓄电池充电电流。  

    我的回复下方应该有一个绿色的验证答案按钮。   一个月左右就会更换。