This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关增压FB电压参考的问题

Guru**** 2591380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579556/question-about-boost-fb-voltage-reference

主题中讨论的其他部件:LM2.7313万LMR6.2014万

您好,先生,

请问TI升压转换器为什么通常为FB设计参考电压1.2V? 因为我们的竞争对手只有0.6V。

竞争对手具有相同的封装和更低的IQ,功耗优于我们的解决方案LMR6.2014万,LM2.7313万。

e2e.ti.com/.../ACE717C-_2800_VER1-1_2900_.pdf</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    反馈电压只是设置输出电压可以达到的最小电压。 例如,如果FB电压为1.2V,则最小设置输出电压为1.2V。

    当LMR6.2014万处于关闭模式时,IQ电流通常较小(0.024uA与.1uA)。 由于FB电压设置在目标阈值以下,因此竞争对手零件上运行的IQ不清楚。

    谢谢!

    Garrett