This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.202万:未获得恒定1.8V输出电压

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582464/tps62020-not-getting-constant-1-8v-out

部件号:TPS6.202万

您好,

目前,我设计了一个tps6.202万电路,用于从5V输出1.8V电压。 我按照数据表中显示的应用电路进行设计。 在万用表上,它显示1.8V 1.9V,在CRO上探测后,输出不是恒定的,输出上有一个峰值。请告诉我确切的问题是什么......

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个相当古老的IC。

    最好使用示波器来查看IC正在执行的操作。 您能否发布输入电压,输出电压和开关电压的波形?