This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4295万:电源正常- Reg08[2]

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582190/bq24295-power-good---reg08-2

部件号:BQ2.4295万

您好,

我尝试了解电源正常寄存器位(Reg08[2])何时应该高。

在我的案例中,我已经测试了几个等离子(PC主机和墙面适配器),从未见过这么高的值。 通常,在VBUS上,我的电压介于4.8V和5.2V之间,而经过测试的壁装适配器能够提供1.2A至2.8A的电流来为电池充电。

因此,对于这些电压和电流,根据数据表中的8.3 .1.4 2点,此寄存器应该较高。

我的问题是,我缺少什么,我应该查看或修改什么才能获得高功率?

此致,

Maxime Nicolet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maxime:

    您的操作条件似乎正确,特别是如果您能够为电池充电。 请您详细说明一下您是如何阅读的,REG08和REG09的内容是什么? 此外,它是在EVM上还是在自定义板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它位于自定义板上。 我做了更多的调查,问题在于我处理读数的方式。

    谢谢您的提问,这帮助我解决了这个问题。

    所以现在一切都好了。

    此致,

    Maxime