This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:OTG升压在更改升压电压几秒钟后重置。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582356/bq25895-otg-boost-resets-after-few-seconds-changing-boost-voltage

部件号:BQ2.5895万

因此,在我的案例中,首先我在BC IC上禁用OTG Boost,然后将所需的升压电压设置为4550mV (最低),最后我再次启用升压。 几秒钟后,电压切换至默认值并跳至5.1V。 问题是为什么会发生这种情况? 在此期间,所有通过连接到Vsys的降压转换器供电的IC都工作正常,没有任何重置。 我不允许5.1V升压,因为我要使用升压供电的GSM模块的最大允许电压为4.5V。 我应该从哪里开始查找问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krzysztof,

    看门狗计时器似乎即将过期并将寄存器重置为默认值。 您是否正在写入看门狗位或是否已禁用看门狗计时器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确关闭看门狗解决了问题,谢谢! 很棒的充电器IC,顺便说一句,我很高兴它的工作方式。