This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP1.1515万DB:绝缘等级从以前的D.S.更改为最后的D.S.最差?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582504/dcp011515db-isolation-rating-changed-worst-from-previous-d-s-to-last-one

部件号:DCP1.1515万DB

尊敬的TI支持人员:

我需要阐明您的隔离DC/DC模块DCP01B或DCP02B的隔离级别。

 

在您的上一个自上次在网站上的D.S.中,您指定您的保修最小值为1kVrms (至少60秒),:

 

但在2017年2月的实际D.S.中:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dcp1.0505万b.pdf

您拥有:

 

那么,该设备在隔离方面是否比以前更差?

在最后的D.S.中是错误的 ?

这不是他在2017年2月之前的孤立状态吗?

您有什么改变吗?

 

对于我的客户来说,这是非常重要 的,因为我的客户已经使用了几年,现在可能他们必须更换设备,以保持与应用程序所需的隔离级别。

 

非常感谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥:

    DCP01和DCP02系列 原始设计隔离 始终 是 一个1秒1KV 测试。  

    外部连续电压差限值定义为在VIN (-)和输出电压(-)接地之间测得的电压。 转换器设计为接地故障隔离装置。 它不能在大于 60VDC的连续电压隔离屏障下工作。 隔离 1秒1kv生产测试仅验证初级和次级变压器线之间的磁性涂层分离。

    参考 公共接地时的最大电位差(Vin(+)到Vout接地)限于Vin(-)和输出(接地)之间的连续60V DC或42V峰值AC瞬态电压。 。 初级和次级变压器电线将相互接触,由磁铁电线覆盖层隔开。 变压器电线是单涂层材料 ,不是双涂层。 UL列表E19.9929万电压限值为SELV或60VDC连续或42V瞬态峰值。

    如果有任何其他问题,我的直接联系信息是 tguerin@ti.com

    Tom