This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:从bq40z50导入包含值/数据的修改后的.gg.csv文件

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582107/bq40z50-r1-import-a-modified-gg-csv-file-with-values-data-from-bq40z50

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50

您好,

我有一个bq40z50的电路工作正常,但现在我想升级bq40z50-R1的电路。 (我手上有bq40z50-R1的新电路)
我可以访问已在bq40z50中编程的.gg.csv,因此我的以下问题是:

问题1a. 是否可以从旧的.gg.csv文件(来自bq40z50)复制值/数据并将其导入到bq40z50-R1?
如果可能,我正在考虑创建一个简单的脚本,该脚本将导入旧的.gg.csv文件,并将其值/数据与从bq40z50-R1创建的默认.gg.csv文件进行比较。
然后,它将使用旧的.gg.csv文件中的值更新默认的.gg.csv文件。
(基本上,我要将设置从bq40z50传输到bq40z50-R1)

我了解到不建议手动修改.gg.csv文件,而是使用记事本或类似程序打开该文件。
问题1b. 我是否可以将.gg.csv文件转换为.txt,而不添加其他错误?

问题2. 如果不建议按照Q1a中的建议执行,
将设置从bq40z50传输到bq40z50-R1的最简单/推荐方法是什么?

Br David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • bq40z50和bq40z50-R1的功能类似,您可以使用记事本打开 旧的.gg.csv和 默认.gg.csv。
    • 您还可以使用名为Beyond compare的软件来区分两个文件的不同之处。  
    • 然后使用  旧.gg.csv中的相关值修改默认.gg.csv。
    • 将修改 后的默认.gg.csv导入bq40z50-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢!