This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4061万:50Hz 12V最小/38V最大输入电压

Guru**** 2327090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581343/tps54061-input-volatge-with-50hz-12vmin-38vmax

部件号:TPS5.4061万

使用电路TPS5.4061万,由工作台工具输出。 此设计的输入电压来自半波矩形,最小值/最大值差异很大。 @150mA/3.3V输出最大输入电压为38V,最小电压为12V ->输入电压看起来像50Hz锯齿电压。 这种用法是否会产生问题? 此应用程序与868MHz无线发射器配合使用,因此EMI可能非常重要。 我还要添加输出过滤器。

e2e.ti.com/.../TPS5.4061万-Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    该设备应能够处理此类线路瞬态并在这种条件下运行。 建议在上述条件下验证设备性能,并应用正确的输入/输出过滤。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brani:

    感谢您的重播,很好地听到这将会起作用。 关于输入/输出过滤,您可以从您那一方获得任何帮助。 在输出端,I将22µF Ω- 100H线绕- 22µF Ω 滤波器正常? 您在输入方面有什么建议?

    在同一电路板上使用RF 868MHz时,电源滤波对降低噪音非常重要。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    就输入滤波器设计而言,特别是在EMI性能方面,您需要设计符合特定应用和感兴趣频率范围的特定要求的滤波器。 下面是可用作良好起点的应用手册的链接

    此电子表格基于上述应用手册中描述的原则,可用作输入过滤器设计的起点。

    7367.Buck_Conducted_EMI_Filter_Design_AN2162.xls</s>2162.

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法下载xlx电子表格->访问被拒绝,您没有查看/下载此项目的权限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已为我正确下载。 您可以直接通过j(dash)tucker (at) ti(dot)com与我联系