This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3910,不带电池

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581394/lp3910-without-battery

主题:LP3910中讨论的其他部件

我们目前在Spire Payments SPm20移动销售点终端中使用LP3910。 我们希望可以选择使用一些不带电池的终端,因此它们只能通过USB电源供电。 数据表中的状态图显示LP3910在没有电池时将保持关闭状态,这是我发现的情况。 我已将一个22uF 6.3V陶瓷电容器连接到蓄电池输入端,并将一个10K电阻器连接到热敏电阻器上。 LP3910在USB通电后立即进入激活模式,终端似乎像有电池一样工作。

以这种方式使用LP3910是否有任何问题?

在不移除USB电源的情况下,LP3910是否可以恢复到待机或关机模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我想说的唯一变化是,如果您不使用热感应功能,建议您使用100K电阻器而不是10K电阻器将针脚TS接地。 对于输入,您是否使用电容器将USB电源连接到电池的输入端?

    关于待机的关机模式,我不太确定。 一种可能的解决方案是切换ONOFF引脚。 ONOFF可配置为电平或边缘检测(两者均为高或低)。 这将满足从活动状态切换到待机状态所需的至少一个要求。 由于您使用的电池不是VBATT > VBLA的其他要求,因此您不必担心电池电量低阈值。

    希望能有所帮助!

    谢谢

    阿尔伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Albert

    感谢您的回复。 我们拥有的版本是LP3910-AN,经销商Avnet Silica告诉我,它使用了10K热敏电阻,而通过实验,这似乎就是它所拥有的。 因此,TS针脚是否应与10K接地相连?

    我们不会将USB电源与电池输入连接,因此设备只会显示USBPWR输入的电源。 您是指USBPWR和VBATT之间的电容器,还是将VBATT连接到USBPWR并使用电容器将VBATT与GND分离?

    数据表中的状态图如下所示。 我们发现,如果在连接USB电源时清除了POWERRACK,设备将保持活动模式。 断开USB电源后,设备将进入待机模式。 如果在没有USB电源时清除了POWERRACK,它将立即进入待机模式。 这两种情况都是蓄电池连接到VBATT时出现的。

    此致

    David