This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1232万:过载问题

Guru**** 2527280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579368/tps61232-issue-with-overloading

部件号:TPS6.1232万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4253万,, TPS6.123万TPS6.123万A

你好

我正在为产品设计一个小电池组,我选择了提到的升压IC。
我设计了一个PCB,与bq2.4253万电池管理IC一起测试它,它工作正常。
我尝试坚持为TPS推荐的PCB布局,以避免出现问题。
直到我连接了Moto G Play智能手机进行充电,即出现问题时,一切都正常。
当该特定电话充电时,只要电话连接,TPS就会将切换电感器短接至接地。
这将导致持续的5A直流电流流经电感器和IC,过热并损坏两个部件。
起初我没有使用数据表中推荐的组件,因此我订购了指定的组件,但问题仍然存在。
在其他情况下,我没有设法重现该问题,我尝试使用静态直流负载(可编程负载),并为其他各种电话充电。
我怀疑开关MOSFET由于电话的干扰而出现某种程度的锁定,但我不确定。
另一件事我注意到,当用普通的壁式充电器给特定的手机充电时,充电器会发出异常的噪音。
问题突然发生,因此很难探查发生了什么。 使用另一个升压IC为同一电话充电未导致任何问题。

这里可能会出现什么问题,是否有办法解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享原理图和布局? 与开关MOSFET锁止不同,IC似乎受损,导致SW引脚对地短路,然后大电流流经电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我复制了参考原理图(完全),并遵循了参考布局。 我构建了多个主板,并且多次更换了所有组件(包括IC),因此这不是问题所在。 所有的部件都是Mouser的,所以我不认为它们是坏的。
    此外,如果IC损坏,则使用任何其他负载时问题仍然存在,而不仅仅是使用特定型号的电话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的描述来看,目前我不知道为什么会发生这种情况。请帮助您进行此实验
    1.使用电源为TPS6.1232万供电,并使用e-load模拟电话负载。这可以检查TPS6.1232万是否工作正常。
    2.应用TPS6.123万EVM,将EVM连接到系统板以为电话充电。这可以检查问题是否与系统板有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    1.是的,我已经尝试过了,而且设备工作无误。 该问题仅出现在该特定型号的电话上,所有其他品牌/型号的电话均可免费充电。
    2,我没有,我必须订购一个并进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天,评估板到来了,我得以对它进行测试。
    结果略有不同,但问题仍然存在。
    评估板不是完全短路,而是开始消耗3A,但在输出时可提供5V电压。
    同样,该问题仅出现在上述型号的手机上,其他手机没有出现此类问题。
    测试设置:
    3.7V高C额定值蓄电池连接在输入端,电流测量是使用Keysight 3.4461万A完成的,并使用廉价万用表进行验证(以防万一)。
    一个微型USB连接器在输出端用非常短的电线焊接,并连接到它的电话。
    即使绕过安培表,用短线直接连接电池到评估板,情况也是一样的,板加热很快,也可以看到问题持续存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.当您说评估版耗电3A时,您是否意味着评估版的输入电流是3A?
    2.不确定特殊电话的充电电流,如果充电电流非常高,例如2.5A,TPS6.123万可能非常热。对于此高电流应用, 由于效率更高,我建议使用TPS6.123万A或TPS6.1236万。布局也应注意散热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这款手机的充电电流高达1.7A,但评估版却耗电3.7A,太多了。
    实际上,我不需要我正在构建的电池组就能在每台设备上工作,它的目的是为另一台特定设备供电,但由于它有一个microsub连接器,因此可以将它连接到任何其他设备。 我的主板和评估版之间的主要区别在于评估版的组件分布更广,我将它们紧密地包装在一起,以便减少PCB尺寸。
    我实际上不需要它的高功率输出,它应该提供的最大功率为1A,用于预期用途。