This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HVEVAL:LM3404HV

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV, LM3404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581893/lm3404hveval-lm3404hv

部件号:LM3404HVEVAL
线程中讨论的其他部件:LM3404HVLM3404TPS9.2515万

您好,

我需要设计一个简单的恒定电流源,它不是为了驱动LED,而是为了进行水电解。

我认为我可以使用LM3404HV,因为我提供了48V输入电压。

恒定电流应为0.7A。

现在当我用大约33欧姆的电阻器加载LM3404HV配电板时,我得到了一个很好的平坦输出电压。

如果我降低负载电阻器,输出电压将在1.25kHz开始下降,直至低电平偶数达到GND。

它看起来就像一个三角形波形。

我做错了什么? 在驱动较高负载时,此芯片是否不能用作恒定电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    在700mA和更高电流下,您是否可以共享输出电压和SW节点电压波形? 它应该能够达到1A,但使用电阻负载可能会影响这一点。 电阻器电压将直接跟随电流纹波,此时LED电压将保持相当恒定。 如果没有波形,我无法确定,但我怀疑这可能与波形有关。 由于高波纹电压,我可能正在影响启动,或者可能正在通过寄生物影响分流FET? 我要尝试的第一件事是从主板上拆下并联FET并填充CO1,以便为您提供更稳定的输出电压,看看这是否有帮助。 否则,我可以查看波形,看看它们是否告诉我任何信息。

    谢谢!

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint,感谢您的快速响应!

    实际上,我已经构建了我自己的PCB,而没有这种并联FET。

    我在评估板和我自己的电路上安装了0.33欧姆的电阻分流器。

    两者的行为几乎相同。

    这是具有40欧姆电阻负载的波形:

    如果我进一步减小负载电阻,则其外观如下所示:

    更像这样:

    BR Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    0.33欧姆电阻分流是什么意思? 您在CS上使用的是什么价值? 您是否尝试使用输出电容器? 如我所述,LM3404旨在调节电流,但也假定LED负载具有相当恒定的输出电压。 如果它不喜欢输出电容不足的电阻负载,则它看起来更像是电阻分压器,当您降低负载电阻时,它会占用较高的波纹部分。 在最后一种情况下,它看起来已经不连续了。

    I无论如何,如果您可以告诉我您对EVM的模式(如果有),如果增加CO1对事情没有帮助,我可以在这里查看一个模式。 我也很好奇,为什么准时的时间这么长。 终端负载的行为是否更像LED或电阻器? 如果更像电阻器,那么像TPS9.2515万这样的电流模式设备可能是更好的选择。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint:

    已将电阻修改为0.33 欧姆,以提供约0.7安培的电流。

    你说得对,我没有使用任何额外的输出电容器。 我尝试使用220uF电解盖。 现在它似乎几乎正常工作了。

    EVM是普通的LM3404板,我在上面焊接了一个HV芯片。 (短期内未获得HV版本)。 另外两件事我 改变了,Rsns为0.33欧姆,Ron为100k。

    实际应用是用于水电解的电极! 因此,根据所处理水中的溶解固体,负载可能会有很大差异。

    如果LM3404能够满足我的需求,我将不胜感激,因为它已经在我的定制PCB上使用过。 但感谢您推荐其他设备。

    我还有两个问题需要处理:

    电流不是很恒定,在增加负载时,电流在0.65 和0.75A之间变化。 也许这可以改进,但这并不重要。

    空载(或非常轻,即10千欧)时的最大电压约为32伏,其中输入电压为48伏!

    我将Ron提高到180k,因此Vomax现在大约为35V。

    但更多的Vout会更好。 通过设置Ron可以将接通时间延长多长时间? 您会提出什么建议?

    使用的球棒的最佳价值是什么?

    谢谢,Markus