This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ78Z100:BQ78Z100DRZ:关于使用BQ78Z100DRZ的一些问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580150/ccs-bq78z100-bq78z100drz-some-questions-about-use-the-bq78z100drz

部件号:BQ78Z100

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我对 BQ78Z100DRZ的使用有一些疑问。

1、启用电池平衡功能,两节电池在充电或空闲时间电 压差 可配置为启动平衡?

2、过压保护,过电流保护,欠压保护配置参数存储在闪存或RAM等数据中?

3、电池组出厂配置为休眠模式,漏电流为90 ~ 160 uA,有没有办法降低漏电流?

4、是否切换正常模式和休眠模式  由主机控制?  如果是, 在充电过程中取出电池,芯片 始终在正常模式下工作,电池漏电流 为250 ~ 500 uA?

 期待您的回复!

谢谢!此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、启用电池平衡功能,两节电池在充电或空闲时间电 压差 可配置为启动平衡?

    OA:仅当您完成了成功的学习周期后,才会启用并激活电池平衡,因为仪表根据容量而不仅仅是电压来执行电池平衡。 请参阅以下链接中技术参考手册的电池平衡部分

    www.ti.com/.../sluub63

    2、过压保护,过电流保护,欠压保护配置参数存储在闪存或RAM等数据中?

    OA:所有这些都存储在闪存中,并在仪表初始化期间复制到RAM中

    3、电池组出厂配置为休眠模式,漏电流为90 ~ 160 uA,有没有办法降低漏电流?

    OA:这不是泄漏电流,而是仪表电流消耗。 您可以将充电和碟式 FET配置为在睡眠模式下关闭,基本上禁用充电泵并将电流消耗降低到38uA。

    4、是否切换正常模式和休眠模式  由主机控制?  如果是, 在充电过程中取出电池,芯片 始终在正常模式下工作,电池漏电流 为250 ~ 500 uA?

    OA:主机可以发送命令将仪表置于睡眠模式,或者如果满足TRM中列出的睡眠条件,仪表将自动进入睡眠模式。 仪表会间歇性唤醒,以测量电压,电流和温度。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx ! 感谢您的回复。