This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:TLC5971 -将电流驱动LED串与附加的MOSFET /晶体管组合在一起用于'电压驱动LED'

Guru**** 2457140 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581570/tlc5971-tlc5971---combine-strings-of-current-driven-leds-with-additionally-mosfet-transistor-for-voltage-driven-leds

部件号:TLC5971
TI社区,您好!

是否可以使用TLC5971组合正常使用案例-
当前模式下LED的驱动串-
使用晶体管/MOSFET驱动其他LED串?

所以我只想使用TLC5971输出上的驱动晶体管/MOSFET,例如可以并行控制多个字符串。
目标是控制器完全相同...
这对于包含部件(如较大阵列)的动画内容非常有用,无需精细控制。 我认为数据表中没有提到这是不是可行的。

希望你们中的人对这个有一个想法/信息:-)

祝您好
Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,

    我不太理解您的想法,您希望每个通道驱动一个或多个并联晶体管/MOSFET吗? 但如何控制它们呢? 您是否有简化结构图?

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    其想法如下:
    通道OUT0 .. OUT10通常用于直接驱动LED。
    通道OUT11应用于以某种方式驱动晶体管/MOSFET;
    (例如,MOSFET切换24伏电源,以驱动类似的需要固定电压的LED磁条。)

    通过这个概念,我可以驱动大量具有相同背景亮度或类似亮度的LED。

    从uController点查看它的输出... (无需在软件中进行额外处理。)

    希望这能让它更清楚... :-)

    向Stefan致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,

    可以驱动11*LED +晶体管,并为BJT基座提供恒定电流。
    但我没有想过如何直接驱动11*LED + MOSFET。 MOSFET的栅极由电压驱动,应需要外部组件。

    此致,
    Jason