This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582139/power-supply

主题中讨论的其他部件:TL494

您好,

 我正在使用Tl494作为可变电源,即使用MCP4151.通过使用计算机SMPS提供输入,输出为+/- 5V或+/- 12V。 请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否再次提出您的问题? 我不明白你在问什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1)我必须使用TL494设计可变电流电源。 电流范围为0-10A。 电源输入是来自350W SMPS的12V,而不是使用电位计手动改变电流,我想使用数字电位计改变它,因此我计划使用MCP4151。
    2)我必须设计可变电压输出0-32V交流,最好是在0-10A可变电流时,我想确定所需的频率。 我之前没有使用TL494 IC,请指导我进行此设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL494是一个非常旧的设备。  我不确定是否有很多用户仍处于活动状态。  您可以通过此链接查看设计指南:

    www.ti.com/.../slva001e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,先生,最近用于上述应用程序的是哪一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序说明并非特定于您的应用程序。  这是有关如何使用TL494进行设计的一般指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的...我检查了一下...但是,我可以从哪里了解有关TL494的详细信息(根据我的要求)或最近使用的IC而不是TL494
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个很好的起点是Webench设计页面。 您可以输入参数,它将搜索可能的解决方案并生成设计。

    www.ti.com/.../overview.page