This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:TPS2490启动时启用低电平

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581144/tps2490-tps2490-starts-up-with-enable-pulled-low

部件号:TPS2490
主题中讨论的其他部件: CSD1.9536万KTT

您好,

我们使用此设备将50V切换为负载。 电路用作连接。

奇怪的是,将使能向下拉至地面(且没有主动源驱动它处于高位),N通道FET源仍以50V的电压显示。 栅极电压也保持在50V。 如果我们将使能引脚连接到输入VCC (50V),则栅极将变为60V,但输出不受影响。

我们从数据表中了解到,TPS2490 ENABLE LOW (启用低电平)时应该没有输出。 请您检查一下吗?

此致

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一条消息中缺少附件。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaurav,

    感谢您提供示意图。 您还可以提供设计计算器工具并将其与此设备一起连接吗? 这将有助于审核和排除您的设计故障,并将大大加快审核所需信息问题的反馈沟通(例如总输出上限,包括从输出节点下游连接的任何内容,这可能不会显示在部分示意图上)。

    您可以通过访问www.ti.com/hotswap =>单击“工具和软件”==>,然后单击“热交换设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写Excel电子表格中的单元格,我们的团队创建了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格解释每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于www.ti.com/hotswap ==>单击“支持和培训”选项卡。

    此外,如果可以,请提供以下信号的波形(显示问题):  

    a) VIN

    B)输出电压

    c) Vgate

    d)启用

    e)电流

    如果您只能接触到4个探头,那么它们是否可以采用显示相同事件的两个波形,用Venable替代电流输入? 谢谢

    此致,
    Aramis P. Alvarez  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    我尽量用我们的电路信息填充Excel。 请参阅随附的。

    请给一些时间来排列波形,同时您可以查看excel.e2e.ti.com/.../4370.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_A.xlsx

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaurav,

    感谢您附加Excel工具。 再次阅读您的第一条消息时,听起来您的FET可能会炸过。 您可以尝试通过测量从源头到排放的电阻来检查它。 如果电阻非常小,则可能就是这样。 如果是这种情况,我建议 使用具有更强SOA曲线的FET,例如CSD1.9536万KTT。  

    此外,我在计算器工具上注意到,应用 程序在启动时会消耗大约1A的电流,但有一个dv/dt电路可以将浪涌电流控制在大约220mA (100uF*22uA/10nF = 220mA)。

    正在牵引哪种类型的1A负载(电子负载,电阻负载,直流/直流负载)? 您是否能够使用电源正常引脚来打开下游设备? 这将使设备有机会 在电流被消耗之前启动并为输出电流加注电流:-)

    我希望这能有所帮助。

    此致,  

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaurav,

    我在计算器工具上注意到计时器上限的输入设置为3nF,但在原理图上,它显示计时器上限= 100nF。 如果完成了热短路或初始短路测试,则违反了SOA边界(低于1.0)。 这肯定会炸FET (如下所示)。 您在发现主板不能正常工作之前完成了哪种类型的测试? 如果您能回答这个问题以及上面的问题,那就太好了。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    我们发现FET安装不正确,电路现在工作正常。 但是,让我详细阅读计时器上限要求并回复给您。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    我们已经通过了您的建议,现在将故障计时器电容器修改为2.2nF,以获得正确的SOA容差。

    感谢您的帮助!

    此致

    Gaurav