This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.3801万:TPS7.3801万 LDO

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580114/tps73801-tps73801-ldo

部件号:TPS7.3801万

哈罗

我计划在 我的设计中使用TPS7.3801万 (LDO),但我需要知道输出的切换时间,方法是先将使能引脚功能设置为高电平,然后再设置为低电平。

或  

为了更清楚地回答我的问题,我需要知道当我启用IC至高电压时,输出电压需要多长时间,然后将通过启用低电压来降低输出电压需要多长时间。

我的设计包括以下值  

下面详细介绍了可调节版本

VIN = 7V
输出电压= 6V
输入和输出电容器= 10微法拉
R2 = 1K
R1 = 5K

Raza Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raza,

    为了进行这些测量,我需要订购一些设备。 请留出一周时间进行配送和测量。 正如您今天上午开始的另一条线所述,请注意这些测量值将取决于您的负载电流以及您的电源的电流限制。 请提供此信息,以便测量结果对您的应用更有意义。

    请注意,这些测量将在TPS7.3801万产品文件夹中记录的EVM上进行。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载电流为640 mA和180 mA,在这两种情况下,调节器的上述参数相同。

    用于打开调节器的外部电源高达6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raza,

    我今天能够进行测量。  请注意,您的输出电压和电阻分压器不匹配。  我选择使R2成为一个15.4k电阻器,以获得6V输出。

    640mA:

    180mA:

    请注意,输入电源振荡是由电源上的负载瞬态引起的(Iout无负载+为输出电容器充电的浪涌电流)

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    此致