This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ34Z110:我使用BQ34Z110。 请帮我...

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582118/ccs-bq34z110-i-use-bq34z110-help-me-please

部件号:BQ34Z110
主题中讨论的其他部件: BQEVSW

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是Atmega128和BQ34Z10以及I2C。

我将电路配置为“www.mikrocontroller.net/.../33.9243万"”。

我想我不需要在电路中连接SRP,SRN。因此我目前没有连接SRP,SRN。

我在电路中提供了12伏电压。

我更改了BQ34Z110的设置值,BQ34Z110的测量电压范围为1.44万mv,蓄电池测量容量为2900mA/H

我想读取电池电压。

我遵循了使用I2C Communications.pdf读取电池电压的示例1。

我按以下顺序将数据发送至BQ34Z110。

Startbit -- 0xAA -- 0x08 --重复启动-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束I2C

我收到的LSB为18 (小数),MSB为255 (小数)。

我认为,这些值是误差值。

为什么会收到错误值?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是读取电压的正确命令系列。 我假设仪表返回了数据12H和FFH。 您可以将它们转换为FF12或6.5298万mV,这是不正确的。 您是否校准了设备? 您是否有EV2300和bqEVSW来尝试使用TI工具来处理器件? 如果您计划执行除读取电压以外的任何操作,则需要在设计阶段使用bqEVSW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用BQ34Z110时,是否必须使用TI软件?

    我不使用TI软件,因为我使用Atmega128。

    我发送了用于更改块数据的新设置值。

    然后我向BQ34Z110请求分块数据。

    我检查了从BQ34Z110接收块数据。

    我检查了BQ34Z110的块数据是否正常更改。

    之后我测量了蓄电池电压。

    但我收到了FF12。

    我不理解这种情况

    为什么会收到错误值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用bqEVSW将使设备的工作变得更容易。 bqEVSW将允许您导出设置文件,我可以检查它是否有错误。 仅根据量表的响应来分析您的问题是很困难的。 您能否发送波形的示波器图片,以便我可以检查位? 您是否校准了仪表中的分压器参数? 如果电压未校准,电压将不会正确报告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送波形的示波器图片,以便我可以检查位?
    嗯… 我公司的示波器坏了,因此无法使用示波器。

    您是否校准了仪表中的分压器参数?
    -句子中的分压器参数是否表示分压器寄存器?
    -我检查了分压器寄存器,使分压器电压为4.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我指的是分压器。 这是电压校准期间更新的参数。 对于6S配置,应将其设置为接近3.7万。