This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:请求安全案例文档以支持ISO-2.6262万开发

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581525/tlc6c5712-q1-requesting-safety-case-documents-to-support-iso-26262-development

部件号:TLC6C5712-Q1

您好,

我有兴趣获取此设备上的任何安全案例分析数据,以支持汽车仪表盘上的功能安全分析。  如果没有这种情况,我们将感谢任何比数据表更详细地描述设备安全特性的文档。

如果目前没有此类文档,那么让TI的高质量人员开始为该产品系列整理此类文档可能会有所帮助,因为数据表中提到了这些器件如何适合用于安全关键型汽车产品。  由于对ISO-2.6262万合规性的要求不断增加,今后将需要经常进行此类记录。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    TLC6C5712-Q1是一种标准分类汽车设备,并非根据任何功能性安全标准专门开发。 在产品开发过程中,不一定会考虑功能安全方面的考虑因素。 我们创建/提供的任何追溯性文档均不符合ISO2.6262万合规性,不符合功能安全标准的意图。 此外,提供此类文档开始意味着符合功能安全规范,该规范超出了设备发布时遵循的AEC-Q100标准要求。

    底线:由于此设备不是作为功能性安全设备开发的,我认为我们不应该提供与功能性安全相关的详细信息。 我们可以提供符合AEC-Q100要求的汽车产品目录中包含的文档,但是如果用户希望在其功能安全系统中使用此设备,则必须相应地开发/评估其系统。

    如果客户需要使用TLC6C5712-Q1开发功能性安全系统,建议列出客户需要的材料,我们可以评估如何帮助支持详细案例。