This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:PI指挥官在选择LM5066或LM5066I时崩溃

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5064, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579754/lm5066i-pi-commander-crashes-when-selecting-lm5066-or-lm5066i

部件号:LM5066I
线程中讨论的其他部件: LM5064LM5066LM2.5056万LM2.5066万

一旦我选择LM5066或LM5066I设备,PI-Commander软件就会崩溃。 这适用于Windows 7。  选择LM2.5056万和LM5064时工作正常。 这是否为已知错误?

我对LM5066使用了类似的SPM GUI程序,但它不支持LM5066I,这有一些差异(尤其是b,m,r系数计算)。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    未发现任何问题,但将于明天退房。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有结果? 它是否为您崩溃了? 如果不是,也许我的目的是错的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    卸载并尝试从 www.ti.com/hotswap下载最新的PI-Commander版本 。  较早版本的LM5066存在问题,LM5066是要设计的系列中的最新版本。  删除驱动程序并安装新的驱动程序,因为我认为驱动程序也需要是最新的。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PI-Commander.pdfThomas

    已记下驱动程序附件。  我粘贴了上面的内容,但看起来不像粘贴之后的内容。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我卸载了程序和驱动程序,重新启动了计算机,然后使用网站上的最新下载重新安装。 “My Windows Startup (我的Windows启动)”菜单与提供的pdf格式完全相同。

    当我选择LM5066或LM5066I时,它仍然崩溃。 当我选择任何其它设备(如LM2.5066万,LM5056,LM5064)时,它工作正常。 请注意,我没有连接到主板,我正在脱机运行。