This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万:热敏电阻与BQ2.7542万共享

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582279/bq25890-thermistor-sharing-with-the-bq27542

部件号:BQ2.589万
主题中讨论的其他部件: BQ2.7542万-G1

大家好,我已经为使用TI的BQ2.589万充电器和TI的BQ2.7542万-G1电量计的定制电池组设计了电池充电和测量解决方案。 我的电池组上有一个NTC,希望在两台设备之间共享相同的NTC。 最初,当充电器具有6V VREGN时,它被拉至2V5导轨,这似乎消除了气表的偏压。 是否有办法做到这一点?  

请提供建议。

谢谢!

Ganesan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加内山

    遗憾的是,由于您发现的偏置问题,无法在充电器和仪表之间共享1个热敏电阻。  您需要 使用另一个热敏电阻或  使用电阻分压器 来偏置充电器的TS引脚,并仅依赖仪表热敏电阻。