This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4297万:使用外部电阻器设置bq2.4297万输入电流限制

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582034/bq24297-bq24297-input-current-limit-set-with-external-resistor

部件号:BQ2.4297万

您好,团队,

我们正在使用bq2.4297万,因为适配器的部分电流用于其他用途,因此我们希望将输入电流限制在1.7A~1.8A左右。 但是,寄存器设置没有它,因此我们必须使用外部电阻器,但是KILM具有非常广泛的范围。 如果我们使用250欧姆,

KILM=39.5158万A;

KILM=435,1.74A;

KILM=475,1.9A,

如果我们想在KILM=475时安全地播放1.8A,这意味着大多数时间我们无法使用最大充电电流。  

谢谢!

 

 

不过也是可以的,寄存器配置为2A输入限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilim针脚可以设置您需要的电流限制。 Ω x输入电流限制时,应使用Kilim max =475。例如,如果ILIM有一个316 μ V电阻器接地,用于1.5 A,则输入电流限制为1.5 A。谢谢。