This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.461万-Q1:阴极负电压

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580212/lm74610-q1-negative-voltage-at-cathode

部件号:LM7.461万-Q1
在“线程: LM4352-Q1”中讨论的其它部件

您好,

在反向蓄电池状态下,LM7.461万-Q1的阴极处有负电压。 具体来说,阳极电压为-13.5V。

负电压为-0.45V,由阴极至阳极的反向泄漏电流(ILKG)引起,通常为60uA。 这对LM7.461万-Q1是完全正确的,但对于下游的LM4352-Q1则是一个严重问题。 负电压超出LM4352-Q1的额定电压(-0.3V)。

您是否有任何好的想法来避免这种情况?

谢谢。

此致,

Oguri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥古里

    60uA位于DS ES表中。  13.5V时的高规格为110uA。  这正是设备的功能,60uA是一个相当低的值。 客户输入阻抗(~7.5k Ω)需要降低或夹紧,以将-0.45v降低到可接受的水平。  2.5k-4K负载电阻器(取决于客户输入Z的一致性)或肖特基阴极输出阳极GND可减少电压影响。

    Brian