This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.2675万:测量输出电压为1.8V而不是5V

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582228/lm22675-measuring-1-8v-instead-of-5v-on-the-output

部件号:LM2.2675万

支持路径:/产品/开发和故障排除/主板布局或设计注意事项帮助/查找TI器件的推荐布局/

大家好,

我创建了一个原型印刷电路板,作为电压调节器,我使用lm2.2675万QMR-PCB/NOPB 5.0

i测量电压调节器的输出电压时,我预期测量的是5V,而不是1.8V

现在我发现我意外 地在电感器之前而不是在电感器后面连接了反馈线。

我的问题是,这是否是我测量1.8V而不是5V的问题? 如果不是,我的原理图中是否有另一个错误?

此致,

Toon Mertens



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了您确定的问题(使用FB针)外,您的示意图看起来正常。 一般来说,我们建议将EN引脚拉至VIN的大电阻器(例如470k),有关详细信息,请参阅设备数据表。

    就测量的输出电压而言,它很可能与FB针脚的连接点有关。 我们建议您修改连接并重新测量输出电压。

    此致

    Brani