This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.8531万Q5A:有关MOSFET SOA图形的问题

Guru**** 2521710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582213/csd18531q5a-question-about-mosfet-soa-graph

部件号:CSD1.8531万Q5A
主题中讨论的其他部件:CSD1.8533万Q5A

在CDS1.8531万Q5A和许多 其他TI MOSFET的数据表中, 最大SOA图形的条件被描述为单脉冲,Rtheta J-C = 1.0 C/W   此图对Rtheta C-A的作用是什么?

是最小值(125C/W)还是1平方英寸的2盎司铜(50C/W),还是其它值?

我正在尝试为 过流保护电路选择N-ch FET,该电路通过在关闭FET之前调节栅极一段延迟时间来夹紧电流。  我 正在寻找能够 在20V Vd-s下处理4A至少10ms的FET。  是否有方法可以在 不打开每个数据表的情况下了解哪些内容有效?

谢谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,  

    我认为SOA测试是在Min Cu板上完成的,但我需要确认。  

    但是,对于较短的脉冲持续时间,加热是局部的,因此不受电路板空间的影响。 此外,FET线性区域(其中SOA最为重要)发生的热失控是一个完全由硅上的小热点形成的局部事件,因此完全独立于电路板空间。  

    我不知道在不检查每个部件的SOA的情况下,有什么方法可以检查设备在您的条件下是否正常。 10毫秒内,CSD1.8531万Q5A的显示效果很好(有一定的余量)。 下一个器件CSD1.8533万Q5A看起来非常临界,所以我认为您选择了正确的FET,除非您也想看看40V选项。  

    有关SOA以及我们如何衡量SOA的更多信息,请查看我写的这篇博客:

    视频更全面: