This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.296万EVM:TPS2.296万

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579996/tps22960evm-tps22960

部件号:TPS2.296万EVM
线程中讨论的其他部件:TPS2.296万TPS2.2963万C

您好,在以上原理图中,我使用TPS2.296万交换机连接不同的电压。 但当我禁用所有电压源并连接外部上拉时,TPST开关正在获取电流。 这是因为当TPST开关的使能引脚处于逻辑零时,它会将输出引脚连接到接地。 但我不希望这种情况发生。 TPST开关不应允许电流通过它。 是否有任何其它规格相似的开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chaitanya,
    此问题有两个主要部分:

    "但是,当我禁用所有电压源并连接外部上拉时,TPST开关正在获取电流。"
    1. TPS2.296万是一款快速输出放电设备,当开关被禁用时,输出通过电阻器连接到接地。
    2. 要解决此问题,您需要一个没有快速输出放电的设备。

    "TPST开关不应允许电流通过它。"
    1. 这是否意味着电流从TPS2.296万的输出流向输入端?
    2. 如果是这样,您需要一个具有反向电流保护的设备

    TPS2.2963万C与TPS2.296万相似,只是它没有快速输出放电,并且具有反向电流保护。 此设备是否适用于您的应用程序?

    最佳,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2.296万在将enable作为逻辑零时将输出连接到接地。 我不希望发生这种情况,因为 当我连接外部上拉时,电流通过SPST开关的输出引脚流至接地。 我需要一个将隔离输出和输入引脚的开关。 当关闭时,它不应允许电流流经它。

    “ TPST开关不应允许电流通过它。”
    1.这是否意味着电流从TPS2.296万的输出流向输入 端?
    2.如果是,您需要一个具有反向电流保护的设备"

    当开关被禁用时,电流从输出流向接地。 我还 怀疑如果输出端有电压源,并且输出电压大于输入,会怎样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    TPS2.2963万C具有正确的功能集,可解决您在使用TPS2.296万时遇到的问题。

    最佳,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在一个点连接所有源,如原理图所示,并且只启用一个源。 它是否确认它不会通过使用TPS 2.2963万C的其他交换机下沉,因为当我要模拟时,我会收到收敛错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在一个点将输出连接在一起,并且一次只打开一个输出是可以的。

    由于TPS2.2963万C没有快速输出放电,因此电流不会通过TPS2.2963万C从输出降至地电位。

    收敛错误最好由建模论坛来回答,我看到您的另一个帖子已移到该论坛:
    e2e.ti.com/.../58.0204万

    最佳,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但当我尝试模拟时,它显示了收敛错误。 我的额定电流最大为500-600mA,但开关额定值为3A。 在本应用程序中使用它是否合适。 我正在附加仿真模型,您可以验证一下。 (启用每个和每个电压3.3 ,5,1.8)也启用上拉switche2e.ti.com/.../TPS2.2963万C.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设设备已被禁用。 我在输出端连接了一个电压大于输入电压的电压源。 开关是否可以导通(使能针脚接地)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaitanya:

    为了补充Nick之前的观点,电流可以通过车身二极管从VOUT流向VIN。

    此致,

    丹尼尔·丰坎农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitanya,

    Daniel提到的是正确 的,对于TPS2.296万;在输出电压高于输入电压的情况下,电流将流经通道FET的主体二极管。

    但是,建议使用并切换至的TPS2.2963万C具有反向电流保护,可阻止此电流从Vout流向Vin。

    最佳,

    尼克