This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.404万A:低电压操作

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582249/tps54040a-low-voltage-operation

部件号:TPS5.404万A
主题中讨论的其他部件:TPS5.404万TIDA-0.018万

大家好,我正在考虑使用TPS5404A和efuse保护,如参考设计TIDA-0.018万中所述。 TPS5.404万可以将电压降压至0.8V,但我猜测由于使用了efuse,工作电压限制为5V (参考设计中有说明)。 是否有任何替代保护IC允许在低至这些电压的情况下操作。  

此外,我注意到使用数字电位计来设置电压,而不是使用DAC。 当与降压转换器连接时,哪种方法可以提供最高的电压分辨率,因为我认为DAC会更准确?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为Efuse是限制。 我认为您只需选择R7,R11和R10 (如eq 24和25所示)即可更改输出电压范围。