请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.301万 您好,
我有一位客户正在使用TPS6.301万,他们遇到了启动过程中出现较大电压峰值的问题。
下面是输入电压(绿色)和输出电压(黄色)的图像。
这种电压峰值行为似乎不会在每次启动时重现。 很难量化,但在启用设备时,可能每1000次中有一次。 还有一些设备不会出现此行为,无论重置次数如何。
无论电压峰值如何,我都担心启动时波形的外观。 以下是不带电压峰值的波形捕获。 似乎有一个超过1毫秒的区域,其中输出电压未完全固定到最终值。
我想问一下您以前是否见过这种情况,并了解可能出现的问题。 我已跟进并要求提供电感器电流的图像,但使用当前设置很难获得。 如有必要,我还可以脱机提供其他详细信息。
谢谢!
梁杰瑞