This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:桥接输出和补偿

Guru**** 2505025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582221/lm5119-bridged-outputs-and-compensation

部件号:LM5119

您好,

我正在考虑在具有双24VDC 4A (100W)输出的应用中使用LM5119。 我们想创建一个PCB组件,可以使用跳线来配置两个单独的4A通道或一个8A通道。

从数据表中我不清楚的是这对薪酬计算的影响。 例如,如果每个通道上的输出电容为100uF,并将它们桥接在一起,则会产生200uF输出电容。 这似乎会抛出用于计算补偿的方程式。 如果我跳线输出,是否需要卸下其中一个?

谢谢!